欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的最佳可靠性

  • 2022.01.10 15:43:58
  • 米思米
  • 936

 在设计模具时,必须考虑采用何种不易发生故障的结构。
 具体来说,包括如何对型芯销推顶面和切割面的磨损、型芯销的损坏、气体腐蚀等导致的模具故障进行维保。

 为了延长保修期,可以考虑使用高级钢材、精心进行热处理、采用特殊涂层、采用不锈钢等方法,但这些方法成本高昂。
 换句话说,为了提高模具的可靠性(发生模具故障的难度)R,模具制造成本存在增高的趋势。(参考【图】,A曲线)
 另一方面,如果模具的可靠性R低,更换磨损部件以及维护所需成本会有增高的趋势。(参考【图】、B曲线)

模具的最佳可靠性

 结论就是,综合成本曲线(A+B)达到最小的可靠度R1是最佳的模具可靠度。在设计模具时,最好估算出模具寿命,并假设在该寿命期间计划进行多少次维护,同时设定维护所需成本和延长保修期限所需的费用,将模具的制造成本和维护成本加总在一起计算出综合成本,并将之纳入考虑之中。

 根据用途不同,有些注塑模具会在大约1,000次注塑后停产,有些会在精心维护之下注塑多达3,000,000次。模具订购企业应充分探讨需要设计出具备何种可靠性的模具,这对于提升投资效率来说非常重要。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities